特瑞堡參加國際密封大會

<br />特瑞堡參加國際密封大會

Dr. Mandy Wilke - 特瑞堡密封系統全球技術管理經理 3 月 4 日至 5 日將於英國 Manchester 舉辦的 『第 25 屆國際流體密封大會』,參與其中 2 場的技術論壇。

「流體動力常常被視為技術成熟已久的行業。但特瑞堡作為該行業 60 年來的開發者、製造商和供應商,我們持續致力於發展液壓和氣動密封解決方案,並同時負責目前既有標準方案的創新。」

「密封會議上的技術討論,將幫助從事流體動力系統的工程師們,優化系統上的密封配置方案,並邁出全新的一步」

改善徑向油封的性能

第 1 場的技術論壇中,將討論「藉由接觸式彈性體密封件的新定義,提高徑向油封的性能」

徑向油封 (Radial Oil Seals) 為一建立已久的密封概念。當試圖滿足持續增長的系統要求,徑向油封為達到更高的負載而導致裂痕、密封件的磨耗、硬件表面的磨損。此技術論壇探討了一種新概念,即透過具有主動流體交換功能的創新徑向油封來減少磨耗。

評估硬體表面以提高密封性能

第二場技術論壇的主題是「往覆式密封件對硬件表面的延伸討論」

硬件表面對動態應用最直觀的影響就是表面粗糙度值。然而,越來越多的不同塗層技術不能用唯一理論來概括所有情況。該會議中介紹了各種塗料的測試結果、以及往覆式密封件對硬件表面的延伸探討。

第 25 屆 2020 年流體密封國際會議將於 3 月 4 日至 5 日在 Manchester 舉行。這次會議為系統和製成工程師、材料技術人員、設備工程師和最終用戶提供了機會,使他們可以隨時了解開發技術,並與密封系統領域的專家們見面。進而從所有的應用、案例和實踐中學習,並與所有供應商討論的機會。

了解更多:

Trelleborg PR International Sealing Conference_EN

Trelleborg PR International Sealing Conference_EN

Press Release Downloads 

Image Downloads