In The Groove 雜誌新發行!

<br />In The Groove 雜誌新發行!

最新的《In The Groove》雜誌是針對工程師的《特瑞堡密封解決方案》雜誌。App中包含更多的數位資訊內容,紙本可向特瑞堡台灣洽詢。

探討主題包括:

  • O-Rings Online! 更新了用於計算 O-Ring 和溝槽尺寸的最佳工具
  • Moving into a Higher Gear –  與 Sany Suote 變速箱設備公司在中國的合作
  • World’s Biggest O-Ring – 特瑞堡進入金氏世界紀錄中!
  • Virtual meets Reality – 在論壇中與特瑞堡密封專家聯繫
  • In a Spin – 兩個適用於高速應用中的新旋轉密封件
  • Well-Oiled – Turcon® Stepseal® V LM 改善了整個系統的性能
  • Putting the Pieces Together – 簡化/優化製造的服務
  • Avoiding the Bubbles – Ulf Rieper, Shell Lubricants的OEM 經理討論了液壓系統中潤滑劑的通氣
  • Surface Coating Superhero Fights Friction – 納米級表面塗層可減少摩擦
  • Orkot® Hydro Bearings – Orkot® TXMM 和 TLMM 軸承可提高大壩效率
  • XploR™ Deeper Waters – 適應極端壓力和溫度的新產品

欲了解所有內容,請訪問 In The Groove 雜誌網站 以獲取密封件領域的最新新聞和趨勢。您也可以在App Store 中搜尋 "Trelleborg" 找到 “In The Groove” App 中保持最新消息。