03/09/2020
通过开发可满足电动汽车严苛要求的密封解决方案,应对新的挑战,特瑞堡密封系统为电动汽车制造商提供支持,让电动汽车更加普及。
Konrad Saur,特瑞堡密封系统创新与技术副总裁,从研发的角度出发,阐述了特瑞堡密封系统是如何专注于满足电动汽车市场的需求。
电动汽车普及
“根据国际能源署(IEA)*的报告,2017年全球有310万辆电动汽车投入使用。但到2030年,这一数字有望成倍增长,至少达到1.25亿辆,甚至有可能达到2.2亿辆。Emobility并不只限于汽车,还包括电动自行车、电子滑板、电动踏板车、甚至是电动客机和直升机。”
“随着新技术的出现和不断涌入市场的参与者,电动汽车市场发展非常快,原始设备制造商(OEM)和系统供应商面临着不断变化的独特挑战和要求。该行业与其它行业的不同之处在于,行业中没有明确定义的标准或既定的解决方案。因此,行业的创新率极高,同时增加了产品快速上市的压力。”
快速产品开发
“为了紧跟行业发展势头,客户需要可靠且有能力的零部件供应商作为合作伙伴。从产品开发和原型制作再到批量生产,需要供应商迅速做出反应以满足其需求。”
“在特瑞堡,客户始终是最核心的关注点。通过将创新技术与高效的研发中心相结合,可减少产品开发和快速成型的时间。有限元分析(FEA)和其它设计程序使我们能在虚拟工况下进行设计,从而配合客户紧张的生产计划。”
“我们还可利用从其它行业中获得的专业知识来缩短电动汽车的开发时间,还可共享用于其它行业昂贵的测试设备,例如用于航空的防火测试实验室以及用于液压和气动的旋转测试台,以更快地将解决方案投入生产。”
需求和创新解决方案
“在各种类型的eMobility应用中,密封的挑战都是相似的。电池需要被保护起来,免受环境和振动的影响;组件必须高速运行;如果对系统进行润滑,则密封件必须与润滑剂兼容。”
“在汽车方面,电动机对密封性能的要求通常比内燃机的要求更高。尤其是电动机会以更快速度运行,使用传统的密封件可能产生更高温度。另外,还需要组件具有较强的化学耐受性,可耐受严苛的环境。毋庸置疑,密封件的质量至关重要。”
“我们与客户不断合作,正在开发专门针对电动汽车的解决方案,包括特殊的旋转密封、高端材料和电动汽车电池组件。”
“HiSpin® PDR RT and HiSpin® HS40, 在设计时就考虑了e-axle技术。旋转密封件经过专门设计,可以有效地高速行驶以最大化行驶速度和里程范围。这样,它们将会有助于加速电动汽车的普及。”
充电
“Turcon® MC1 and Turcon® MC2 是第一种基于导电型聚四氟乙烯(PTFE)的化合物,用于弹簧加载和弹性体施力密封件。它们能够保证重要的性能,例如绝缘,导热、导电以及电磁屏蔽。”
“这种Turcon®材料是电动汽车电池的最佳解决方案,可应对电动汽车带来的独特挑战,能耐受电动马达中常见的高温以及电池中的流体。”
“流体兼容性特别复杂,因为电动马达所用的介质不同于汽油和柴油发动机所用的介质,对于后者来说,已经有成熟的密封解决方案。还有一个挑战,就是充满电的电池与空电池具有不同的化学混合物。”
“此外,我们会为客户开发和特别定制电池盖密封件。电池需要适合车辆的形状,因此每个电池外壳及其密封解决方案始终是量身定制的。使用乙丙橡胶(EPDM)生产带有金属管套的盖子,不仅可以保护电池免受潮,而且还要能承受高压液体冲击,这是所有电池制造商都必须遵守的IP66等级要求。”
下一步
“不断创新对于生产电动汽车解决方案至关重要,该解决方案可以使电动汽车有效运行,并使驾驶者脱离传统汽车的驾驶习惯。克服“里程焦虑”对于电动汽车的普及至关重要,而支持客户实现这一目标是我们的关注点。”
“尽管相对于系统而言,零部件可能没有那么重要,但它们对于电动汽车的开发至关重要。通过听取客户的意见并与其合作,我们已经开发了电动汽车的领先解决方案。我们为在这个蓬勃发展且重要的市场中扮演主要角色而感到自豪,并将继续推动下一个创新,使电动汽车更高效,更快速地行驶。”
了解更多: