Stick-Slip Solution Whitepaper | Trelleborg Sealing Solutions

The Stick-Slip Solution

The importance of damper integration in dynamic sealing

摩擦は一般的な力学現象です。ヴァイオリンのような弦楽器、ワイングラスを指でこする際に出る音、キリギリスなどの昆虫がコミュニケーションをする際の羽音、さらに地震発生を引き起こす際の力など、身の回りのあらゆる場面でみられます。そして機械分野では、振動や異音などを引き起こします。


トライボロジは、この摩擦に関する領域を扱う学問です。相対運動を行う機械部品間を滑らかにし、その動きをスムースにすること。この問題は一般的には対処されていますが、ロッド内では更に1つの悪影響を及ぼします、これがスティックスリップ現象です。自動的な停止と起動が引き起こす微細な動きで、潤滑状態の良いシールシステム内であっても起こる場合があります。しかし、ダンパーを組み込むことでスティックスリップ現象を無効にするという解決策があります。

この技術資料(ホワイトペーパー)の詳細を読む

注:弊社のウェビナーと技術資料(ホワイトペーパー)を閲覧するにはWeb会員の登録が必要となります