ロータリー シール セレクター
ロータリーシールセレクターが新たにオンラインツールに追加されました。このツールは使用条件ごとに使用可能な回転シールが確認できます。
このツールでは、以下を行うことができます:
- サイズ、動作パラメータ、使用潤滑油、取り付け方法、シール性能など、特定のアプリケーション情報に基づいて回転用シールを検索します。
- シールのタイプの選択および比較ができます。
- シール材質、求められるシール機能、取り付け寸法などの情報を確認できます。
- プロジェクトを保存していつでも参照することができます。
このツールを利用するには、ログインしてください。
ロータリーシールセレクターアプリ
QRコードをスキャンして、ロータリーシールセレクターをモバイルデバイスにダウンロードすることもできます。
QRコードをスキャンして、ロータリーシールセレクターをモバイルデバイスにダウンロードすることもできます。