Per garantire prodotti e materiali innovativi, Trelleborg Sealing Solutions investe molto in ricerca e sviluppo. 8 centri di eccellenza le cui sedi si trovano a Bridgwater (Inghilterra), Helsingør (Danimarca), Malta , Stoccarda (Germania), Shanghai (Cina), Kalmar (Svezia), Fort Wayne e Northville (USA), sono impegnati in progetti di sviluppo di materiali e prodotti.
Formulazione avanzata dei materiali
La nostra gamma con più di 2.000 formulazioni, comprende le migliori mescole per applicazioni con temperature estreme, media aggressivi e elevate pressioni.
Tra i nostri materiali proprietari sono compresi: gli elastomeri Turel®, i perfluoroelastomeri Isolast® , i materiali a base di PTFE Turcon®, i poliuretani Zurcon® e i materiali per le nostre guide Turcite®, Orkot® e HiMod®.
Soluzioni di tenuta innovative
I prodotti di Trelleborg Sealing Solutions sono innovative anche secondo diversi standard industriali. Tra i nostri profili di tenuta proprietari ci sono AQ-Seal® , Double Delta® , Glyd Ring® , Stepseal®, Variseal® e Wills Rings®, l'originale O-Ring in metallo.
Profili di tenuta ad hoc sono realizzati per incontrare le necessità del cliente con l'aiuto dell'Analisi degli Elementi Finiti e altre tecnologie all'avanguardia. Se necessario i laboratori di Trelleborg Sealing Solutions possono sottoporre tali tenute a test brevi o di lunga durata prima della produzione di serie.
Test speciali devono simulare i fattori che hanno più influenza su uno shock absorber nel corso del funzionamento sotto stress. Lo shock absorber installato è sollecitato con diverse frequenze sovrapposte. Quindi, il comportamento delle tenute può essere analizzato per la durata del ciclo prova specificato dal cliente.
Dati Tecnici
Parametri Misurati
La camera di prova è progettata per contenere un cilindro idraulico completo. Lo scopo è esaminare gli effetti delle basse temperature sul funzionamento di un cilindro e delle guarnizioni su esso montate.
Dati Tecnici
Parametri Misurati
Il banco prova è composto da 2 x 4 camere progettate per contenere un massimo di 16 paraoli. Questo banco prova deve valutare la prestazione del componente sotto l'influenza della temperatura, della frequenza di rotazione e di altri parametri, ed anche dell'inclinazione / oscillazione del sistema completo etc..
Dati Tecnici
Parametri Misurati
Ulteriore banco prova per studio delle tenute stelo. Non ci sono comunque camere di test permanenti installate, le guarnizioni possono essere testate praticamente in qualunque tipo di cilindro fornito dal cliente. L'attuazione del cilindro di test è anche effettuata per mezzo di un cilindro guida centrale.
Dati Tecnici
Parametri Misurati
Banco prova per lo studio delle tenute rotanti. Gli stessi banchi prova sono presenti anche in altri laboratori di ricerca Trelleborg Sealing Solutions nel Nord Europa e in America per rendere uniformi le condizioni di test.
Dati Tecnici
Parametri Misurabili
Generale: Banco prova per la determinazione dei valori di carico di rottura o elongazione di campioni di specifici materiali, caratterizzati da particolari valori di elongazione e stress.
Potrebbe anche essere usato, per esempio, per determinare le forze di frizione esistenti sulla superficie di contatto fra guarnizione e cilindro (i cilindri non sono funzionanti durante questo test).
Dati Tecnici
Parametri Misurati
Test devono determinare la capacità dei raschiatori di impedire che polvere / sporco, che in certe condizioni aggrediscano dall'esterno, si infiltrino nel sistema idraulico. Le particelle esterne che sono entrate nel sistema sono raccolte nei contenitori di plexiglass che si possono vedere al centro dell'illustrazione. L'olio contenuto in questi contenitori è analizzato / esaminato per studiare queste impurità.
Dati Tecnici
Parametri Misurati
I prodotti della gamma standard Trelleborg Sealing Solutions sono adatti per una varietà di casi applicativi. Tuttavia, non tutti i bisogni possono sempre essere soddisfatti con soluzioni di tenuta già esistenti. In tali casi, la Divisione Sviluppo Prodotti Trelleborg Sealing Solutions creerà soluzioni speciali per richieste speciali, iniziando con elementi di tenuta semplici, per finire con particolari multi-componente con funzioni addizionali.
Trelleborg può creare la soluzione
Una grossa varietà di materiali, ed una vasta gamma di opzioni nella scelta della relativa tecnologia produttiva sono alla base dello sviluppo dei prodotti Trelleborg Sealing Solutions. L'interazione delle moderne metodologie di sviluppo con l'esperienza di simulazione porta allo sviluppo specifico di prodotti customizzati.
Siano essi guarnizioni per alte pressioni o delicate valvole di ventilazione, shock absorber a basso attrito o raschiapolvere, la Divisione Sviluppo Prodotti Trelleborg Sealing Solutions offre soluzioni speciali con la miglior resa possibile per il cliente.
Con l'apertura del nuovo Laboratorio Poliuretano nel 2001, Trelleborg Sealing Solutions ha ufficializzato quanto ritenga importante la posizione del gruppo di questo materiale, che sta diventando sempre più importante nella tecnologia di tenuta dinamica. Da allora, siamo stati capaci di incrementare la nostra efficienza e migliorare le nostre prestazioni nel campo del Poliuretano.
Al momento noi possiamo offrire ai nostri clienti:
Con i tre componenti menzionati possiamo influenzare le proprietà di:
La lettura delle formulazioni e misure delle prove dei materiali sono naturalmente registrate esattamente. Noi possiamo per esempio costruire curve di stress in funzione dell'allungamento derivate da prove di tensione applicate dal nostro sistema di calcolo FEM. Possiamo perciò simulare il comportamento di tenuta con stima di criteri certi, così, basati su pezzi geometrici predefiniti, in conclusione possiamo stimare il materiale adatto.
Le generazioni future di TPU migliorato potrebbero trovare applicazioni tipiche nei seguenti campi:
La nostra visione:
Essere Campioni del Mondo dei materiali basati sul PTFE nella nostra industria
I nostri campi di ricerca:
Le nostre attrezzature:
Questi sono alcuni strumenti impiegati da Trelleborg Sealing Solutions per i test degli ultimi sviluppi di Politetrafluoroetilene (PTFE)
Questi sono alcuni strumenti impiegati da Trelleborg Sealing Solutions per i test degli ultimi sviluppi di Politetrafluoroetilene (PTFE):