품질경영
트렐레버그 씰링 솔루션의 품질관리는 두 가지 기능으로 이원화 되어있습니다. 서비스를 포함한 제품의 품질은 항상 각 마무리 단계마다 전반적인 테스트 결과를 가지고 시행합니다.
트렐레버그 씰링 솔루션의 철학
고객, 직원과 공급업체 서로의 오랜 파트너쉽을 통한 품질확인은 트렐레버그 씰링 솔루션의 원칙입니다. 실용적인 접근방식은 외부적인 포장보다 품질관리 시스템에 있어 중요한 요소입니다.
기본 내용
모든 고객은 반드시 약속된 성과를 제공 받아야 한다. 이는 제품의 성질, 납기, 원가/가격 또한 품질을 포함한다. 이는 외부고객에게만 해당하는 것이 아니라 약속된 납기와 성과를 지켜야 한다는 의미에서 파트너들에게도 해당됩니다.
품질: 포괄성
우리는 품질을 포괄적인 관점에서 평가합니다. 고객과 공급업체 사이의 품질인식과 요구 범위 폭을 넓힙니다.
전직원 참여 품질정책
모든 직원은 품질 정책을 준수하여 실행합니다-이는 모든 직원이 인트라넷을 통해 접속할 수 있습니다. 스스로 품질 정책을 이해하고 준수하여 최상의 품질 제품과 성과를 내고 스스로 다짐한 약속을 지킴으로써 고객의 기대에 부응하며 기여합니다.